Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 3 avr. 2023
      • Mis à jour le 29 août 2023
    • 7 min

    Qu’est-ce qu’un dynamomètre ?

    Le dynamomètre est un instrument qui permet de mesurer la force et la tension d’un objet. Il est omniprésent dans le secteur industriel.

    Qu’est-ce qu’un dynamomètre ?

    Article publié le 19/09/2022

    Définir ce qu’est un dynamomètre, ainsi que ses caractéristiques et son fonctionnement, est primordial pour en faire un bon usage. Cet article vous permet, dans un premier temps, d’identifier les différents dynamomètres employés dans de nombreux secteurs comme celui de la santé, de la recherche, ou encore de l’industrie. Dans un second temps, vous y découvrirez les contextes de l’utilisation d’un dynamomètre, son mode d’emploi et, surtout, comment cet outil permet de mesurer une force. Après quoi, vous serez alors en mesure de choisir votre dynamomètre en fonction du poids de l'élément que vous souhaitez mesurer.

    Que mesure un dynamomètre ?

    Le dynamomètre est un appareil de mesure qui permet, grâce à une jauge de force, de mesurer une force et une tension d’un objet. L’unité de mesure de référence du dynamomètre est le newton (unité de la force N), bien qu’aujourd’hui la plupart des appareils permettent de convertir cette mesure en kilogramme (Kg) ou en livre (Lb) pour une lecture internationale. La force mesurée est l’attraction entre l’objet et la Terre. Par exemple, il a été déterminé que la force exercée par un réacteur d’avion sur les gaz qu’il éjecte est de 100 000 newtons

    Le premier dynamomètre fut créé au XVIIIème siècle par l’ingénieur et mécanicien Edme Régnier, et permettait alors de mesurer la force musculaire humaine et animale. Aujourd’hui, il est couramment utilisé dans le contrôle de la qualité et de la conformité d’une grande variété d’objets dans le domaine du développement, de la recherche, de la santé et de l’industrie. Le dynamomètre médical permet de mesurer la force musculaire d’un patient ou d’un athlète, et est ainsi très utilisé par des kinésithérapeutes. Dans l’industrie automobile, le dynamomètre permet, par exemple, de calculer la force nécessaire pour l’activation de la commande d’un clignotant. Il est aussi employé pour réaliser des tests afin de connaître la solidité et la résistance des packagings dans l’industrie (carton, boîte en métal…). Dans les aéroports, il mesure le poids des bagages et des colis de chaque client.

    Comment un dynamomètre mesure-t-il la force ?

    Le dynamomètre a beaucoup évolué ces dernières années. Qu'il soit mécanique ou électronique (digital), il permet de mesurer une force, mais avec toutefois un fonctionnement différent.

    Le dynamomètre mécanique se base sur la tractionetcompression exercées sur son ressort, qui se déforme pour fournir des données. Le ressortallongé et déformé va ainsi donner des indications sur une échelle de mesure en newton que l’utilisateur va lire. L’allongement du ressort dépend donc de la force exercée. Plus celle-ci est grande, plus le ressort va se détendre. On trouve, parmi les instruments mécaniques, des dynamomètres verticaux et des dynamomètres circulaires.

    Le dynamomètre digital, quant à lui, ne repose pas sur un système mécanique, mais électronique. Il ne dispose pas d’un ressort, mais d’un capteur de force, d’une carte électronique et d’un affichage sur écran LED pour lire directement les données. C’est le capteur de force qui va convertir la force exercée en un signal électronique, selon la déformation de la jauge de contrainte de l’appareil.

    Un dynamomètre hydraulique,quant à lui, permet d'effectuer une mesure d’après la force exercée sur le piston du capteur de force. Cette force est alors indiquée sur le cadran du dynamomètre hydraulique.

    Le dynamomètre, qu’il soit mécanique ou électronique, est un outil compact et facile d’utilisation.

    Quels sont les différents types de dynamomètres ?

    Dynamomètre mécanique :

    Le dynamomètre mécanique, robuste et maniable, fonctionne sur la base d’un système de mesure de de ressort qui capte la force.* ****Il faut, dans un premier temps, étalonner le dynamomètre en veillant à ce que le haut du curseur se trouve face à la graduation zéro. Si ce n’est pas le cas, il convient de tourner la vis située en haut du dynamomètre ***pour redéfinir la position du curseur. Un anneau de suspension, en haut du dynamomètre, permet de suspendre celui-ci à un support. L’utilisateur doit alors suspendre l’objet dont il veut mesurer la force au crochet du dynamomètre, lui-même suspendu. L’affichage indique alors la mesure en newton et, habituellement, en kilogramme sur l’échelle de mesure du dynamomètre mécanique.

    Le dynamomètre mécanique a l’avantage d’être très robuste, mais l’inconvénient d’être moins précis qu’un dynamomètre électronique. Il est très employé dans l'enseignement des sciences en milieu scolaire.

    Dynamomètre électronique :

    Le dynamomètre électronique est un outil portatif, sur lequel un utilisateur place, comme dans le cas du dynamomètre mécanique, l’objet à évaluer sur un crochet. Le dynamomètre numérique bénéficie d’un logiciel de jauge de déformation, qui convertit la tension en une valeur de force. L’affichage numérique permet de lire le poids (en kg ou lb) et la force (en N) de l’objet. Le dynamomètre électronique permet aussi de régler la date et l’heure et, ainsi, d’enregistrer et de mémoriser les données mesurées. Il dispose d’un port de connexion qui permet une lecture des résultats sur un PC, après téléchargement des données vers de nombreuses applications, dont le logiciel Microsoft Excel. Contrairement au dynamomètre mécanique, le dynamomètre électronique propose donc de nombreuses fonctions supplémentaires et bénéficie d’une grande capacité de stockage. Il est, de fait, très répandu dans l’industrie et s’impose comme un outil professionnel incontournable dans de nombreux secteurs, trouvant aussi bien sa place dans un laboratoire que dans un magasin, dans un entrepôt industriel ou sur un chantier.

    Qu’est-ce qu’un dynamomètre manuel ?

    Un dynamomètre manuel est un outil qui permet de mesurer une force musculaire. Il est beaucoup utilisé en rééducation fonctionnelle ou médecine du sport. Il permet de mesurer, d’enregistrer et d’évaluer la progression d’un patient par le biais d’un test d’effort.

    Qu’il soit mécanique ou électronique, un dynamomètre est un instrument pratique et portatif, qui s’utilise dans de nombreux secteurs où on rencontre le besoin de mesurer des forces. Pour choisir son dynamomètre, il est nécessaire de prendre en compte le poids des charges à évaluer au regard de la capacité de chaque appareil. Certains dynamomètres permettent ainsi de mesurer des forces importantes - par exemple, un poids de 9 000 kg - et d’autres sont limités aux charges réduites. Les dynamomètres de grande capacité sont fréquemment fournis avec une télécommande pour faciliter la pesée.

    Contrairement à d’autres instruments de pesage, le dynamomètre est d’une grande précision. Complétez vos équipements de prise de mesures avec nos accessoires pour dynamomètres, tels que nos clés et tournevis dynamométriques, pour une utilisation optimale de cet outil de précision !

    Produits associés

    Pour aller plus loin