Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 14 mai 2024
      • Mis à jour le 14 mai 2024
    • 7 min

    Guide complet sur les microscopes

    Le microscope est un instrument scientifique de visualisation et d’observation des objets minutieux et de très petites dimensions qu’on ne peut pas observer à l'œil nu.

    Microscopes

    Les microscopes sont souvent utilisés principalement dans le domaine de la biologie pour observer les particules, les cellules et tout objet qu’on ne peut jamais observer à l'œil nu. Dans ce guide, nous répondons à vos questions et nous vous introduisons les différents types de microscopes et les domaines d’application correspondants.

    Qu’est-ce qu’un microscope ?

    Un microscope est un outil scientifique qui permet d’observer des objets de petite taille invisibles à l'œil nu. Il est utilisé dans les laboratoires de biologie, de médecine, et des sciences des matériaux. On peut les trouver également dans les laboratoires des autres secteurs industriels tels que la câblerie. Il permet de mesurer les dimensions du câble et d'observer son aspect en cas d’une non-conformité.

    Microscope Kern

    Les objets à observer sont placés sur la platine du microscope entre deux plaques minces en verre. Les objectifs contiennent des lentilles à grossir. Ils sont placés sur des oculaires permettent d’observer clairement les objets en effectuant des réglages macroscopique ou microscopique selon votre besoin. Il existe les microscopes monoculaires, les microscopes binoculaires et les microscopes trinoculaires.

    Différents types de microscope

    Une large gamme de microscope est conçue pour répondre et satisfaire le besoin des clients. Il existe principalement les microscopes optiques et les microscopes électroniques.

    Microscope optique

    Les microscopes optiques sont des microscopes basiques, classiques et très utilisés dans les laboratoires de biologie. Pour ce type de microscope, vous devez, tout d’abord, effectuer vos préparations microscopiques en dessous de l’objectif, puis, vous utilisez une source de lumière réfléchissante et les boutons de réglage macroscopique ou microscopique pour observer l’objet.

    Microscope électronique

    Parfois, les particules de la lumière ou les photons sont limitées pour observer la constitution détaillée d’un objet de tailles minuscules. Les microscopes électroniques remplacent les photons par d'autres particules à longueur d’ondes plus inférieure à celles des photons. Ces particules sont appelées les électrons qui permettent donc d’augmenter la résolution de l’image observée. Il existe différents types de microscopes électroniques. Les microscopes à balayage, les microscopes à effet tunnel et les microscopes à transmission.

    Choix du microscope et applications spécifiques

    Le choix des microscopes à utiliser est généralement basé sur la nature et la taille d’objet à observer et le domaine d’application. La médecine, la chimie et la biologie nécessitent l’utilisation de microscopes sophistiqués (les microscopes électroniques) pour visualiser des cellules microscopiques. Alors que d’autres secteurs industriels utilisent les microscopes optiques. Les laboratoires de recherche et développement des matériaux utilisent les deux technologies des microscopes.

    Microscope Kern

    Utilisation du microscope

    L’utilisation d’un microscope se fait généralement sur trois étapes :

    • Préparer l’observation : cette étape consiste à placer le microscope dans une position qui permet aisément et en toute sécurité l’observation des objets, éloigner entièrement les objectifs de la platine et choisir l’objectif adéquat à votre observation en tournant l’oculaire du microscope. La préparation de l’objet se fait en dessous de la platine et consiste à le placer entre deux lames minces en verre et le positionner sur la platine avec des valets par rapport à l’axe optique.
    • Ajuster le microscope : il est nécessaire de réaliser des ajustements primaires avant d’effectuer l’observation d’objet. Il faut approcher l’objectif de l’objet à l’aide du bouton macroscopique, obtenir une image plus claire en utilisant le bouton microscopique et affiner la source de lumière.
    • Observer l’objet : dans cette étape, il faut ajuster au fur et à mesure la netteté de l’image obtenue ou changer l’objectif si nécessaire.

    Il est impératif de suivre les précautions d’utilisation et de manutention du microscope lors de l’exécution des travaux d’observation dans les laboratoires pour garantir la sécurité de l’instrument.

    Entretien et maintenance des microscopes

    Comme tout autre instrument, il est nécessaire d’effectuer des interventions préventives et des entretiens pour garantir l’état et le bon fonctionnement du microscope. Nettoyer les lentilles des objectifs périodiquement et avant chaque utilisation fait partie du processus d’entretien d’un microscope pour maintenir les conditions hygiéniques dans les laboratoires de la biologie et la médecine. Il est aussi important de bien choisir l'endroit de son stockage.

    Nettoyage des lentilles

    Il faut nettoyer et désinfecter régulièrement votre microscope. Dans une première étape, il faut utiliser des soufflettes spécifiques pour les lentilles optiques du microscope pour éliminer les particules et les poussières. Ensuite, il faut utiliser des papiers d’optique propres et doux et une solution d’éthanol. Essuyez la surface des lentilles en un mouvement circulaire du centre vers les bouts. Il faut aussi nettoyer et désinfecter la potence du microscope et l’aire de travail.

    Stockage approprié

    Les microscopes sont placés généralement dans des laboratoires propres où la température est asservie et les vibrations et l’humidité sont minimales. Si le microscope n’est plus utilisé, il est recommandé d’utiliser des housses ou d’autres types d'enveloppes pour empêcher l’accumulation des impuretés et de la poussière sur son système optique.

    Nouvelles technologies en microscope

    Les microscopes ont été développés et ont évolué pour atteindre des échelles d’observation plus détaillées qui tendent vers une dizaine des nanomètres. Les sources de la lumière ont aussi évoluées pour utiliser des pulses de laser ultrarapide en picosecondes. L’utilisation des photo-électrons comme une nouvelle technologie du microscope a poussé les démonstrations d’analyse des surfaces des matériaux. Cet outil ne cesse jamais d’évoluer vu l’augmentation des besoins en termes de recherches scientifiques.

    FAQ

    Nous répondons, dans la partie suivante, aux questions les plus fréquentes qui concernent l’utilisation des microscopes :

    Quel microscope utilise-t-on pour observer les bactéries ?

    Les microscopes optiques sont les microscopes les plus utilisés pour observer les bactéries. Il fournit des faisceaux de lumière visibles et permet une bonne résolution pour observer clairement les détails des bactéries.

    Quel microscope est utilisé pour observer les nanoparticules ?

    Les microscopes à effet tunnel et les microscopes à force atomique sont les microscopes spécialisés à l’observation des nanoparticules. Ces types de microscope sont caractérisés par une technique puissante d’observation des nanoparticules fixes et d’analyse des trajectoires des nanoparticules mobiles.

    En quelle année le microscope a-t-il été inventé et par qui ?

    L’inventeur du microscope reste un anonyme aux fils des années. Certaines affirmations tournent autour des centres de fabrication des lunettes aux Pays-Bas. D’autres tournent autour de Galilée après 1610 et il l'expose à l’Accademia dei Lincei en 1625.

    Quel est le microscope le plus puissant ?

    Le microscope électronique à balayage (MEB) et le microscope électronique à transmission (MET) sont les microscopes les plus puissants actuellement disponibles sur le marché. Ils utilisent des faisceaux d’électrons pour fournir des observations à haute résolution. Ils sont exploités dans le domaine de la biologie et les sciences des matériaux.

    Comment choisir le bon microscope ?

    Pour choisir le microscope adéquat à votre application, il faut avant tout estimer les dimensions d'objet à observer. Sur cette base, vous pouvez choisir les objectifs de votre microscope. Vous pouvez aussi choisir la tête optique du microscope la plus appropriée. La tête optique droite d’un microscope est moins coûteuse et plus appropriée à une application académique. La tête optique inclinée assure une utilisation plus confortable pendant un long temps et permet une mise au point exacte pour effectuer des observations fiables.

    Les constructeurs des microscopes continuent à évoluer cet instrument pour satisfaire les besoins des chercheurs et des techniciens. Une large gamme de microscopes et accessoires pour microscope est actuellement disponible sur le marché. Visitez notre site web pour choisir le microscope qui convient à votre application.

    Pour aller plus loin

    Liens connexes