Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 12 janv. 2023
      • Mis à jour le 29 août 2023
    • 4 min

    Pourquoi faut-il aspirer les fumées de soudage ?

    Pourquoi faut-il aspirer les fumées de soudage ?

    Article publié le 15/07/2020

    Les fumées qui se dégagent des opérations de soudage et dessoudage en électronique sont nocives pour la santé des opérateurs et des personnes travaillant à proximité. Ces fumées constituées de particules de poussières et de gaz proviennent notamment du flux de brasage, des vernis, solvants et colles présents sur la carte et dans la brasure appliquée lors de l’opération.

    Les maladies liées à la fumée de soudure

    Ce cocktail chimique peut agir sur l’organisme de différentes façons et causer selon la durée d’exposition, des dommages irréversibles sur la santé. L’organisme peut réagir en provoquant des maux de tête, de l’eczéma ou de l’asthme mais aussi déclencher des pathologies plus graves comme des infections pulmonaires, voire des cancers.

    Voici quelques exemples d'usages pouvant être concernés par cette problématique et les maladies qui peuvent apparaître.

    Le soudage

    Le soudage sans plomb produit jusqu'à 250% en plus de particules dans la zone de respiration que le soudage avec plomb. Jusqu'à 700 millions de petites particules sont produites par mètre cube, elles peuvent être transportées dans les alvéoles.

    Le collage

    Les émanations du collage peuvent causer des irrations cutanées, le dessèchement de la peau, l'eczéma de contact allergique, des problèmes d'inhalation et d'asthme.

    Les solvants

    Les émanations de solvants organiques peuvent endommager le système nerveux avec des symptômes de dimunition de sensibilité, des syndromes de de jambes lourdes ou de bras sans repos.

    La maladie qui se déclare le plus fréquemment dans le domaine du soudage électronique est l’asthme provoqué par la colophane. Permanente et irréversible, elle est reconnue comme maladie professionnelle. Dans la plupart des cas les personnes atteintes se retrouvent dans l'incapacité d’exercer leur profession.

    Les maladies professionnelles ont un impact budgétaire sur les entreprises. En effet, les entreprises de plus de vingt salariés sont soumisses à un taux de cotisation AT/MP (Accident du Travail / Maladie Professionnelle). Le taux de cette contribution est déterminé chaque année selon le nombre de maladies professionnelles déclaré dans l’entreprise. L’entreprise a tout intérêt à se préoccuper sérieusement des risques d’accidents ou de maladies professionnelles, et en ce qui concerne le sujet de cet article, des risques liés aux fumées lors des opérations de soudage/dessoudage en électronique.

    Autant l'intégration de systèmes d’aspiration pour le brasage sur les lignes de production est une évidence pour la profession, autant, on peut observer encore une certaine réticence à équiper les postes de travail pour le brasage manuel. Surtout lorsque le poste de travail est utilisé occasionnellement.

    Parole d'expert

    Le fabricant Weller, spécialiste en soudage électronique et notamment dans les systèmes d’aspiration de fumées, est en mesure de nous fournir, un certain nombre d’affirmations afin de convaincre les réticents de la nécessité d’utiliser ces dispositifs et ce quelle que soit la durée d’exposition aux fumées.

    • Pour les personnes atteintes de maladies cardiaques,une courte exposition à des particules dangereuses en suspension peut être en rapport avec des crises cardiaques et des anomalies du rythme cardiaque.
    • 30 minutes d‘exposition par jour à des particules en suspension et des gaz suffit à causer des problèmes de santé.
    • 30 minutes d‘exposition par jour représente environ 110 heures par an ou 14 jours de travail en exposition continue aux gaz et particules dangereux.

    Quelle solution possible ?

    Les systèmes de filtration garantissent aux opérateurs une protection optimale via une extraction des fumées toxiques et la capture des particules présentes dans l'air à une concentration élevée. Ces appareils, mobiles, peuvent être aisément déplacés dans l‘espace de travail, s’installent facilement et nécessitent peu d‘entretien. Leur faible niveau sonore contribue à protéger les opérateurs de la pollution sonore en environnement industriel.

    Grâce à cette vidéo de Weller, apprenez en plus sur les risques liés à la fumée de soudure, et surtout comment bien s'en protéger !

    Éléments associés

    Zero Smog TL

    Zero Smog TL

    Le kit Weller Zero Smog TL 1 est une unité d'extraction de fumée à faible bruit qui alimente le lieu de travail en air pur.

    En savoir plus

    Pour aller plus loin