Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 3 févr. 2023
      • Mis à jour le 19 sept. 2024
    • 10 min

    Guide : comment bien choisir ses protections auditives ?

    Guide : comment bien choisir ses protections auditives ?

    Casque ou bouchons d’oreille, il est essentiel de bien choisir sa protection auditive, comme une paire de bouchons antibruit, qui sont disponibles en différentes options de SNR. de 24 db, pour préserver sa santé sans se mettre en danger. Le prix est pour une paire de bouchons antibruit de haute qualité.s protections d’oreille les plus efficaces ne sont pas toujours les plus recommandés sur un chantier ou au travail

    Bien choisir sa protection auditive pour soi ou pour ses employés exige d’évaluer différents critères allant du niveau de bruit ambiant au confort du matériel, en passant par la sécurité de l’équipement et sa compatibilité avec d’autres EPI. Dans ce guide pratique, nous vous expliquons dans quels cas vous pourriez avoir besoin d’une protection auditive, quelles sont les normes et les lois qui encadrent leur utilisation professionnelle, et comment bien choisir sa protection auditive. Nous présenterons notamment les différents types de casques anti-bruit et les bouchons d’oreille, et la différence entre les dispositifs actifs et passifs.

    Les normes sur la protection auditive

    En France, le Code du Travail prévoit que les travailleurs ne doivent pas être exposés à des sons de plus de 87 décibels (dB), limite à partir de laquelle le bruit peut être dangereux pour la santé. La norme qui encadre cette directive est la EN-352. Elle est divisée en trois sections visant à garantir l’efficacité des bouchons d’oreille, serre-têtes et serre-têtes montés sur des casques de protection.

    Se protéger du bruit au travail

    Le bruit au travail peut être atténué efficacement avec des bouchons anti-bruit., quelles conséquences ? Et quels risques ?

    Le bruit au travail n’est pas une nuisance à prendre à la légère. Une exposition prolongée à un environnement bruyant peut engendrer différentes pathologies auditives (surdité, acouphènes, etc.), provoquer des troubles systémiques (insomnies, sautes d’humeur, dépression, etc.) et aggraver des états existants -stress, maladies cardiaques, etc.).

    Un bruit fort, agressif et/ou constant tend également à provoquer une grande fatigue, qui nuit à la performance et à la concentration des travailleurs.

    Le bruit au travail peut être atténué efficacement avec des bouchons anti-bruit.

    Quelles conséquences ? Et quels risques ?

    Le bruit au travail n’est pas une nuisance à prendre à la légère. Une exposition prolongée à un environnement bruyant peut engendrer différentes pathologies auditives (surdité, acouphènes, etc.), provoquer des troubles systémiques (insomnies, sautes d’humeur, dépression, etc.) et aggraver des états existants -stress, maladies cardiaques, etc.).

    Un bruit fort, agressif et/ou constant tend également à provoquer une grande fatigue, qui nuit à la performance et à la concentration des travailleurs.

    Quelles sont les obligations employeur/employés ?

    Pour prévenir les dommages sur la santé de ses employés, l’employeur se doit d’éviter, d’évaluer, de contrôler et de supprimer les risques.

    Ainsi, la première mesure qu’il doit respecter consiste à éviter, dans la mesure du possible, d’exposer ses travailleurs à un son de plus de 87 dB (dB atténués par les protections auditives déduites).

    Lorsque cela n’est pas possible, il doit évaluer le niveau de risques, informer ses employés, les sensibiliser aux risques et prendre des mesures pour les protéger.

    L’employés, quant à lui, a l’obligation de suivre les directives de son employeurs en matière de sécurité et de porter l’équipement de protection auditive qui lui est fourni avec une protection auditive de 27 db.

    Que dit le Code du travail sur la protection auditive ?

    Le code du travail définit les niveaux de bruits acceptables et ceux déclenchant des dispositions spéciales de protections des employés (Articles R4431-2 et 54431-4).

    Ainsi, la loi prévoit que l’employé doit proposer des protections auditives dès 80 dB. À partir de 85 dB, l’employeur doit veiller à ce que les employés portent bien ces dispositifs anti-bruit. Les protections fournies doivent être adaptées au niveau de bruit et leur efficacité évaluée (Articles R4434-7 et R4434-10).

    Qu’est-ce que la norme EN352 ?

    La norme EN-352 liste les exigences auxquelles doivent répondre les protections auditives en matière de test, de confection et de sécurité afin d’assurer leur efficacité dans un environnement et pour une utilisation donnée.

    La sous-catégorie EN-352-1 concerne les casques anti-bruit, la EN-352-2 les bouchons antibruit intra-auriculaire et la EN-352-3 les casques serre-têtes intégrés aux casques de protection.

    Quels critères pour choisir sa protection auditive professionnelle ?

    Protections auditives - bouchons d'oreilles

    Le choix d’une protection d’oreille performante pour protéger les employés du bruit au travail doit considérer différents éléments :

    • Intensité du bruit ;
    • Durée de l’exposition ;
    • Besoin d ‘entendre ses collaborateurs ;
    • Nécessité d’entendre différents signaux.

    L’intensité d’un son est préoccupante dès 80 dB lorsque la durée d’exposition est considérée comme importante (journée moyenne de 8h de travail). Pour une exposition plus sporadique, la limite est de 87 dB.

    Le niveau de protection adapté à l’intensité du bruit se calcule comme suit : niveau de bruit ambiant – niveau de bruit acceptable = niveau de protection.

    Exemple : 100 dB bruit ambiant – 80 dB acceptables = 20 dB (bruit minimal que la protection doit atténuer).

    Un sonomètre permet de relever l’intensité du bruit en dB.

    Dans certains environnements, les protections auditives ne doivent pas empêcher le travailleur d’entendre ses collaborateurs et/ou d’éventuels signaux sonores (alarme incendie, bip sonore de recul d’engins de chantier, etc.).

    Les différents équipements pour protéger son audition

    Bouchons d'oreilles

    **Les bouchons d’oreilles **

    Comment choisir les bouchons d’oreilles ?

    Les bouchons d’oreilles doivent être choisis d’abord en fonction de leur niveau de protection, allant de 20 à 30 dB selon les modèles. Il convient également d’évaluer leur confort et leurs fonctionnalités.

    Les bouchons d’oreilles en mousse et en cire, souvent jetables, sont bon marché et confortables. Les plus connues sont les protections auditives Quies.

    Les bouchons en silicone se placent sur le pavillon de l’oreille, sans entrer dans le canal. Ils sont plus confortables, mais moins efficaces (15 à 20 dB).

    Les bouchons d’oreilles sont parfois reliés par un arceau ou un cordon, ce qui permet de les porter par intermittence dans les perdre.

    Comment bien insérer les bouchons d’oreilles ?

    Les bouchons d’oreilles doivent être roulés afin de les comprimer (mousse) ou de leur donner la forme du canal auditif (cire). Ils sont ensuite insérés dans l’oreille, où ils s’étendent pour s’ajuster à la forme du conduit. Ceci fait, il convient de tirer le lobe de l’oreille vers l’arrière pour laisser s’échapper l’air du conduit.

    Quand faut-il remplacer les bouchons d’oreilles ?

    Les bouchons d’oreilles en cire et en mousse sont jetables et doivent être changés quotidiennement.

    Les bouchons en silicone doivent être remplacés dès qu’ils perdent leurs qualités d’origine (durcissement, fissures, déformation, etc.).

    Casques protection auditive

    Protection auditive : Les casques anti-bruit

    Comment choisir les casques antibruit ?

    Le niveau de protection est le premier point à considérer dans le choix d’un casque antibruit. Il offre souvent une protection supérieure aux bouchons allant jusqu’à 35 dB.

    D’autres caractéristiques sont à évaluer :

    • Confort (poids, pression, texture, etc.) ;
    • Fonctionnalités (radio intégrée, compatibilité avec les autres EPI, etc.) ;
    • Réglages et position de l’arceau (sur la tête ou au niveau de la nuque) ;
    • Durabilité.

    Comment bien installer les casques antibruit ?

    Le port d’un casque réducteur de bruit ne demande aucun savoir-faire : il convient simplement de le positionner hermétiquement sur les oreilles.

    Quand faut-il remplacer les casque antibruit ?

    Un casque antibruit doit être remplacé quand il perd ses qualités d’atténuation du bruit. Lorsque la mousser du casque devient sale ou s’abîme, des accessoires auditifs permettent de ne remplacer que les parties détériorées. Il est particulièrement important de surveiller le bon état des casques réducteurs de bruit dits « actifs », qui contiennent des composantes électroniques.

    Mode protection « active » ou « passive »

    Bouchons d’oreille – Mode de protection « active » ou « passive »

    Les bouchons d’oreilles actifs fonctionnent comme des écouteurs pour la musique : ils diffusent des sons aux fréquences inverses de celles de bruits environnants. Ainsi, les sons émis par les bouchons et par l’environnement s’annulent, ce qui produit un silence presque total.

    Dans certains environnements où la sécurité prévaut, les protections auditives passives sont recommandées. Elles ne suppriment pas le son, mais l’atténuent, ce qui permet d’entendre les collaborateurs et les éventuels signaux d’alertes et de sécurité.

    Casque antibruit – Mode de protection « active » ou « passive »

    Les casques réducteurs de bruit actifs, comme les bouchons d’oreilles actifs, diffusent des fréquences qui annulent celles des bruits environnants et suppriment tout un son.

    À nouveau, ils ne sont pas adaptés à un environnement professionnel où il est nécessaire de pouvoir entendre ses collègues et différents sons d’alarme et de sécurité.

    Le bruit au travail peut être source de troubles auditifs et généraux nuisant à la qualité de vie des travailleurs. Le port des protections auditives certifiées EN-352 permet de préserver votre santé et celle de vos employés, et de vous assurer de respecter le Code du travail. Il existe différents types de protections, actives ou passives, adaptées à tous les milieux professionnels. Découvrez notre large gamme de casques réducteurs de bruit et bouchons antibruit professionnels !

    Pourquoi opter pour des protections auditives adaptées à toutes les circonstances ?

    Dans un environnement professionnel, où le bruit peut atteindre des niveaux sonores dangereux, il est crucial de choisir une protection auditive qui soit non seulement efficace mais aussi rapide et facile à utiliser. Que vous soyez exposé à des sons environnants constants ou à des bruits soudains, il existe une gamme complète de solutions, telles que les bouchons d’oreilles réutilisables et les casques anti-bruit, conçues pour s’adapter à tout type de professionnel.

    Les bouchons d’oreilles, comme les célèbres boules Quies, offrent une excellente atténuation des bruits, allant jusqu'à 30 dB, tout en étant idéals pour les pros nécessitant une protection auditive fiable dans toutes les circonstances. Les filtres intégrés dans certains bouchons anti-bruit permettent également de réduire les sons environnants de manière sélective, offrant ainsi une balance entre sécurité et communication sur le chantier.

    Les avantages des protections auditives pour les professionnels

    Investir dans une protection auditive de qualité est essentiel pour préserver la santé auditive des travailleurs et assurer une productivité optimale. Les dispositifs comme les bouchons d’oreilles réutilisables sont conçus pour durer, offrant une solution économique et écologique pour les entreprises. Nous proposons des bouchons qui allient confort et haute performance, adaptés à une utilisation quotidienne dans des environnements bruyants.

    Pour les tâches nécessitant une interaction avec des collègues tout en étant protégé du bruit, les casques anti-bruit avec filtres ajustables permettent de rester vigilant aux niveaux sonores critiques, tout en atténuant les bruits nuisibles. Ces dispositifs, qu’ils soient actifs ou passifs, sont idéals pour les pros qui doivent faire face à des conditions de travail exigeantes.

    Découvrez notre gamme complète de protections auditives pour répondre à tous vos besoins professionnels, et assurez-vous que vos employés disposent de l’équipement le plus adapté pour leur sécurité et leur confort.

    Pour protéger votre audition de manière optimale contre les nuisances sonores, il est essentiel de choisir des protections auditives qui s'adaptent parfaitement à vos besoins professionnels. Parmi les options disponibles, les bouchons moulés en silicone adaptés se distinguent par leur capacité à offrir une protection sans déformation et un confort supérieur. Ces auditives sur-mesure pour les pros sont idéales pour ceux qui travaillent dans des environnements bruyants et qui nécessitent une solution durable et efficace. Les boules Quies, bien connues pour leur efficacité, sont également une excellente option pour ceux qui cherchent une solution simple mais performante pour protéger leur audition au quotidien.

    Produits associés

    Pour aller plus loin