Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 6 juin 2024
      • Mis à jour le 6 juin 2024
    • 6 min

    Lunettes de protection à la vue : alliez confort et sécurité

    Machines dans une usine industrie agroalimentaire

    Certains de vos employés travaillant dans un environnement à risque pour leurs yeux sont porteurs des lunettes. Avez-vous pensé à leur fournir des lunettes de protection à la vue ? Voici les réponses à toutes les questions que vous pourriez vous poser au sujet de cet EPI essentiel : les avantages, le déroulement du changement de correction, la prise en charge par l'assurance maladie, les modèles disponibles sur le marché et leur entretien.

    Sur les chantiers, dans les laboratoires ou dans les ateliers, protéger ses yeux est primordial. Le port de lunettes de sécurité s'impose comme une mesure de protection indispensable, dictée par le Code du travail, face aux risques propres à chaque environnement de travail. Toutefois, il arrive souvent que ces lunettes, censées protéger les travailleurs, soient boudées ou portées à contrecœur. La raison ? « Leur absence d’une correction visuelle adaptée » vous répondront les porteurs de lunettes. Les lunettes de sécurité à la vue sont une solution idéale pour allier confort et sécurité.

    Rappel : Un EPI efficace est d’abord un EPI qui est porté.

    Quelques chiffres :

    Selon l'Assurance Maladie - Risques professionnels, les 23 130 accidents du travail oculaires déclarés en 2022 sont dus à :

    • Des projections de produits (29%)
    • Des coups et chocs (23%)
    • Des contacts avec des objets coupants ou tranchants (12%)
    • Des expositions aux rayonnements (7%)

    28% d’entre eux ont entraîné une incapacité de travail partielle ou totale.

    À savoir : les employés de l’industrie manufacturière et l’industrie de la chimie sont particulièrement exposés aux accidents oculaires.

    Quels sont les avantages des lunettes de protection à la vue ?

    Les lunettes de protection à la vue changent la vie de vos employés qui portent des lunettes, à la maison comme au travail.

    • Une amélioration accrue de la protection oculaire : Disposer d’une vision nette et précise de la tâche à accomplir et de son environnement de travail est essentiel pour prévenir les risques d’accidents et de blessures. Les lunettes de protection à la vue permettent aux porteurs de lunettes de travailler en toute sécurité et sans distraction.
    • Un confort optimal : Porter des lunettes de protection adaptées à sa vue réduit la fatigue oculaire et les maux de tête. Un dispositif capital, à la fois pour le bien-être et la productivité de vos employés.
    • Le respect des obligations légales : C’est fournir à ses salariés des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à leurs besoins. Les lunettes de protection à la vue font partie des EPI obligatoires pour les porteurs de lunettes qui travaillent dans des environnements à risque.

    Comment se déroule le changement de correction ?

    La prescription de lunettes de protection à la vue doit être effectuée par un ophtalmologue ou un opticien agréé. Pour bien conseiller votre employé, le spécialiste l’interrogera sur ses besoins en matière de correction de la vue et sur les risques propres à son environnement de travail. Mais aussi sur ses préférences en matière de confort et de style, notamment ses préférences de matériaux et de couleurs.

    L'assurance maladie prend-elle en charge le coût des lunettes de protection à la vue ?

    En France, l'assurance maladie peut prendre en charge le coût des lunettes de protection à la vue dans les deux cas suivants : quand le salarié est exposé à des risques professionnels, mais aussi dans le cas où il souffre de certaines pathologies (rétinopathie oculaire, glaucome, DLMA). Pour connaître les conditions et le montant de la prise en charge, il doit se renseigner auprès de sa caisse d'assurance maladie.

    À savoir : de nombreuses marques proposant des lunettes de protection adaptées à la vue du porteur disposent d’un réseau d'opticiens partenaires.

    Quels sont les types de lunettes de protection à la vue disponibles sur le marché ?

    Avec leurs verres correcteurs intégrés dans la monture de protection, les lunettes de protection à la vue permettent à vos employés de laisser leurs lunettes de vue au vestiaire.

    De nombreux fabricants proposent aujourd'hui des gammes complètes de lunettes de protection à la vue, adaptées à tous les environnements de travail et à tous les budgets : monture en plastique, en titane, ronde, carrée, enveloppante, lunettes de protection avec verres correcteurs, lunettes masques, lunettes avec visière, lunettes anti-poussières, il existe des lunettes de protection à la vue pour tous les goûts et pour toutes les formes de visage.

    À savoir : les sur-lunettes qui se portent par-dessus les lunettes de vue ne sont pas confortables et donc très souvent délaissées. De plus, elles peuvent, dans certains cas, présenter une gêne et ainsi multiplier les risques de glissades, de chutes ou de chocs.

    Comment entretenir les lunettes de protection à la vue ?

    L'entretien des lunettes de protection à la vue est similaire à celui des lunettes de protection classiques.

    Quelques conseils :

    • Choisissez des lunettes qui sont fabriquées avec des matériaux durables et résistants aux rayures.
    • Assurez-vous que les lunettes sont bien ventilées pour éviter la buée.
    • Nettoyez et entretenez vos lunettes avec un produit adapté, du type
    • Rangez vos lunettes de sécurité dans un étui quand vous ne les utilisez pas.
    • Cessez d’utiliser votre dispositif oculaire quand il est abîmé.

    À savoir : la durée de vie des lunettes de protection/de sécurité adaptées à la vue dépend du soin que vous leur apportez, de leurs conditions d'utilisation et bien sûr de l’évolution de votre vue. Pensez à consulter un ophtalmologue chaque année.

    Attention, lors du choix de lunettes de sécurité/protection adaptées à la vue, assurez-vous qu'elles répondent aux normes de sécurité en vigueur (EN 166 et ANSI Z87.1 pour les plus courantes).

    Les lunettes de protection à la vue constituent une solution indispensable pour les travailleurs qui ont besoin de lunettes correctives et qui évoluent dans des environnements à risque. Elles permettent d'allier sécurité et confort, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

    Service associé

    Lunettes de protection à la vue

    Lunettes de protection à la vue

    Notre service de lunettes de sécurité à la vue est spécialement conçu pour les professionnels ayant besoin de protection oculaire sans compromettre leur vision corrective. Que vous travailliez dans un environnement industriel, en laboratoire, ou dans l'industrie agroalimentaire, nos lunettes offrent une solution tout-en-un.

    Lunettes à la vue

    Pour aller plus loin

    Liens connexes