Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 10 janv. 2023
      • Mis à jour le 6 sept. 2023
    • 8 min

    Comment bien appliquer le télétravail ?

    appliquer télétravail

    Article publié le 10/06/2020

    Qu’est-ce que le télétravail ?

    En France, le Code du travail définit le télétravail comme une activité professionnelle qui se fait, intégralement ou en partie, en dehors des locaux de l’entreprise. La mise en place du télétravail dans une entreprise est adossée sur une organisation rigoureuse et le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ces derniers temps, le concept de télétravail connaît une évolution sans précédent en raison de la pandémie du Covid-19.

    Nombreuses sont les entreprises qui ont dû revoir leurs méthodes de fonctionnement et l’ensemble de leurs procédures pour survivre. Le télétravail offre en effet de nombreux avantages aux employeurs. Toutefois, pour éviter les soucis et les mésaventures, il est nécessaire de bien s’équiper. En outre, évoluer en télétravail ne signifie pas que l’employé doit négliger les règles de sécurité obligatoires sur le lieu de travail. Au contraire, ce dernier doit s’entourer de beaucoup de précautions pour éviter de possibles désagréments.

    Le confort chez soi

    Quand on travaille en entreprise, les consignes de sécurité sont majoritairement appliquées et l’équipement est adapté, ce qui est loin d’être le cas à la maison. Or, la mise en place d’un type de confort, si ce n’est de niveau égal, mais proche de celui du lieu de travail, est d’une importance capitale. Cela vous permet non seulement de vous sentir plus à l’aise, mais d’être plus créatif. Voici quelques équipements nécessaires que vous pouvez acquérir sur le commerce pour votre confort si vous travaillez depuis la maison.

    Quelques équipements pour être bien installé

    Chaise de bureau RS

    La chaise de bureau est un élément essentiel pour assurer l’efficacité d’un agent. Le choix doit être porté sur un siège modulable. Le réglage de ce type de chaise se fait en tenant compte de la position du bureau et des accoudoirs. Un support portable est conseillé. C’est un accessoire sur lequel vous pouvez poser votre laptop et continuer à travailler depuis la cuisine, le séjour ou au bord de la piscine, en mode décontracté, les pieds dans l’eau.

    Routeurs RS Components

    Le routeur est un point d’accès et de distribution du signal internet dans la maison. La sécurisation de votre réseau est en outre assurée par la présence des firewalls dans votre routeur. Prévoir un deuxième routeur pour suppléer le premier en cas de souci. Ce dernier peut aussi faciliter le transfert des données vers une zone de stockage plus sécurisée.

    Casques USB

    Le micro casque peut paraître de moindre importance mais il est d’une très grande utilité. Si vous participez à une visio conférence, un webinaire ou en faisant un web call, vous verrez qu’un micro casque vous sera très utile. Or, parmi les matériels que l’on rencontre habituellement sur le commerce, beaucoup ne sont pas aux normes. Ils ne peuvent par conséquent pas offrir un rendement optimal en situation professionnelle. Il existe pourtant des marques spécialisées qui fournissent des micro casques de qualité irréprochables.

    Ecrans pour PC

    Le moniteur ou écran vous permet de visualiser toutes les tâches réalisées ou en cours de réalisation. Un écran large offre une visibilité parfaite des fenêtres et des onglets. L’antireflet, le filtre à lumière bleue, la facilité de rafraichissement sont d’autres fonctionnalités que vous pourrez installer sur vos machines pour plus de confort. Vous pouvez aussi opter pour un double ou triple écran pour un confort visuel encore plus époustouflant.

    Ne pas négliger la sécurité

    Quand on travaille dans les locaux de l’entreprise, la qualité du réseau ainsi que sa sécurité sont prises en charge par l’employeur. Mais en travaillant à partir de chez vous, vous serez amené à vous préoccuper de ce type de problématique. Certes, en ce qui concerne le volet sécuritaire, les antivirus, le VPN et autres peuvent vous être fournis par l’entreprise. Mais la bonne qualité de la connexion internet est de votre responsabilité. Cela ne fait aucun doute que si certains ont la possibilité d’avoir une bonne connexion partout dans la maison, ce n’est pas le cas pour tous. De nombreux éléments tels que les répéteurs, les amplificateurs, le maillage Wi-Fi et bien d’autres permettent de contourner cette difficulté. Au cas où la puissance de votre routeur ne permet pas de couvrir l’ensemble de la maison, l’installation d’un ou de plusieurs répéteurs est une option à envisager. Cet accessoire se présente sous la forme d’un boîtier. Son installation se fait entre le point d’accès internet et l’utilisateur. Il assure la réflexion des ondes et leur amplification afin de faire accéder un plus grand nombre d’appareils au signal Wi-Fi.

    sécurité

    Le maillage Wi-Fi est une autre technique utilisée pour résoudre les problèmes liés à la faiblesse du signal internet. Son fonctionnement intègre de nombreux appareils à l’instar de Google Wi-Fi. Après leur mise en service, ces différents appareils amplifient le signal internet en se le renvoyant tour à tour. Ainsi, en plus de sa stabilité, la portée du signal augmente comme amplifiée un répéteur. Le recours à cette technique impose un temps de latence vu la multiplicité des boîtiers. Prévoir le téléchargement d’une application mobile compatible pour le fonctionnement du dispositif.

    La connectique pour se brancher

    Chez vous, avec les multiples périphériques utilisables, il peut arriver que vous ayez des soucis de compatibilité, un manque de câbles ou un manque de ports USB. Entre les adaptateurs, les Hubs USB, les câbles et cordons de connexion, les solutions existent pour vous tirer d’affaire.

    S’agissant du Hub USB, c’est un accessoire alimenté et sur lequel vous pouvez accéder aux données contenues sur les disques durs externes, les clés USB, les smartphones et tous types d’appareils numériques comportant une mémoire de stockage interne. Cela vous épargnera les nombreuses allées et venues à l’arrière de l’ordinateur pour connecter ou déconnecter tel ou tel appareil.

    En effet, vous pouvez avoir envie d’utiliser d’autres périphériques comme l’imprimante, le scanner ou les casques audio/micro pour les réunions en ligne. Comme il n’est pas toujours possible de disposer des équipements nécessaires à la maison, pensez à acheter des cordons HDMI, des cordons Ethernet ou des câbles courts pour éviter des déconvenues.

    Éviter la perte des données

    L’importance de la conservation des données et de leur sécurisation n’est plus à démontrer. Si les entreprises se servent du cloud computing comme solution de stockage, il ne saurait en être de même pour un télétravailleur. La raison de cet état de choses est bien souvent le problème de connectivité auquel est confrontée cette catégorie de travailleurs. Avoir à portée de main d’autres systèmes de stockage peut s’avérer utile en situation de télétravail.

    La conservation des images, des sons, des vidéos et des textes peut se faire sur différentes sortes d’unités de stockage. Les disques durs internes ou externes ont une capacité de stockage pouvant atteindre 2000 Gigaoctets. Les mémoires flash (cartes mémoires et clés USB) peuvent aussi assurer la conservation de vos données. Les disques optiques (DVD et CD rom) ont une capacité de 4700 Méga-octets pour les uns et 700 Méga-octets pour les autres. Leur utilité n’est plus à prouver en matière de stockage et de sécurisations des données.

    Bien entendu, l’utilisation de ces unités de stockage doit tenir compte des utilitaires** [Drivers]** qui facilitent leur installation et leur fonctionnement. Mais quoi qu’il en soit, ils vous aideront à mieux conserver vos données en lieu sûr.

    Le télétravail est une activité professionnelle qui se fait, intégralement ou en partie, en dehors des locaux de l’entreprise. La mise en place de certaines accommodations est très importante en situation de télétravail. Cela permet d’optimiser le rendement du télétravail. Parmi les éléments à prendre en compte, il y a le confort, la sécurité, la connectique et la conservation des données sensibles de l’entreprise. Bien entendu, une panoplie de solutions existent pour vous aider à mettre en place une unité de télétravail dans votre maison.

    Éléments associés

    cordons ethernet

    Cordons Ethernet

    En cas de problème de connexion d'Internet, utilisez un câble Ethernet pour vous brancher directement et ainsi optimiser votre connexion !

    En savoir plus

    clavier et souris

    Claviers et souris

    Éléments indispensables pour un télétravail efficace. Conviennent parfaitement pour les PC fixes et pour les PC portables. Avec ou sans fil.

    En savoir plus

    multiprise

    Multiprises

    Être en télétravail peut nécessiter d'avoir beaucoup d'éléments à brancher, en évitant de la surcharger, la multiprise est un incontournable.

    En savoir plus

    imprimantes

    Imprimantes

    Très utilisées lorsque l'on est dans les locaux, avoir une imprimante chez soi peut sembler être nécessaire. Sans oublier ses accessoires.

    En savoir plus

    Pour aller plus loin