Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 18 mars 2024
      • Mis à jour le 18 mars 2024
    • 7 min

    Comprendre les fondements des capteurs photoélectriques

    Les capteurs photoélectriques sont des dispositifs qui permettent de détecter les objets ou les personnes et leurs mouvements. Ils adaptent plusieurs technologies de détection et ils sont présents dans différents domaines d’application.

    Comprendre les fondements des capteurs photoélectriques

    Un capteur photoélectrique est un capteur de proximité qui permet de détecter un objet ou un mouvement. Une large gamme de capteurs photoélectriques nous donne des possibilités de les exploiter dans différents secteurs industriels. Nous vous expliquons, ci-dessous, le principe de fonctionnement de ces capteurs, leurs différents types et les secteurs industriels dans lesquels ils sont exploités.

    Principes de fonctionnement des capteurs photoélectriques

    Il est aussi appelé un capteur optique. Il est composé essentiellement d’une source de lumière (infrarouge ou laser ou LED), d’un récepteur et d’un circuit de processus de signal. Il nous permet de détecter la présence d’un objet statique ou en mouvement, ou même de déterminer son état de surface. Une source émet un faisceau lumineux qui se propage en une trajectoire rectiligne vers un récepteur. Lorsqu’un objet se présente sur la chaîne de production ou lorsqu’un mouvement est détecté, le récepteur peut interpréter la discontinuité du faisceau lumineux ou il peut également le refléter vers la source. Cela peut enclencher ou déclencher la sortie du capteur qui génère un signal électrique envoyé vers une unité de contrôle. Ce capteur peut calculer aussi la distance à laquelle un objet est situé.

    Les capteurs photoélectriques sont des capteurs rapides, fiables. Ils possèdent une grande résolution. Ils sont caractérisés par une portée de détection très élevée allant jusqu’à 10 mètres. Leurs étalonnages et leurs réglages sont pratiquement les plus faciles par rapport à d’autres types de capteurs.

    Différents types de capteurs photoélectriques

    Selon le processus industriel de votre ligne de production, un type spécifique de capteurs photoélectriques est utilisé pour répondre à vos besoins. Les capteurs sont classés principalement en fonction de leur méthode de détection. Il existe plusieurs types qui sont :

    • Le capteur barrage ou le capteur photoélectrique barrière est composé d’un émetteur et d’un récepteur installés en opposition. La présence d’un objet entre les deux composants interrompt la propagation du faisceau et le récepteur ne reçoit plus la lumière. Ce type peut détecter des objets opaques et de formes et de couleurs différentes.
    • Le capteur à réflexion : A la présence d’un objet, une portion de la lumière émise se réfléchit vers le capteur. Ce dernier calcule la quantité de lumière réfléchie pour enclencher ou déclencher la sortie. La texture, la couleur ou même l’état de surface d’un objet peuvent affecter les performances du capteur.
    • Le capteur rétro-réfléchissant : Il émet et détecte la lumière réfléchie. A la présence d’un objet, l’intensité lumineuse diminue pour enclencher ou déclencher la sortie du capteur. Ce type peut détecter des objets transparents et s’il est équipé par un filtre polarisant, il peut aussi détecter les surfaces en finition miroir d’un objet opaque.
    • Le capteur à distance réglable : Il est un capteur qui peut détecter l’objet et calculer la différence des intensités lumineuses relatives au mouvement afin de déterminer la position de l’objet par rapport à la source d’émission du faisceau.
    • Le capteur à fibre optique : Comme son nom l’indique, ce type de capteur utilise une fibre optique pour transmettre la lumière entre la source et le récepteur. Il est installé dans des applications particulières à des zones d’accès difficiles.

    Avancées technologiques récentes

    Les capteurs photoélectriques sont développés en intégrant des technologies avancées et des matériaux innovants pour assurer leur efficacité, leur stabilité et leur fiabilité. Les capteurs laser ou à fibre optique combinent une technologie innovante et une conception robuste pour détecter des objets en mouvement. L’utilisation des matériaux spécifiques peut garantir une durée de vie plus longue en comparaison avec d’autres types de capteurs.

    Les capteurs photoélectriques miniatures sont aussi disponibles sur le marché pour détecter les objets de très petite taille. Ils sont généralement utilisés dans le domaine de l’emballage, de l’automatisation et de l’assemblage.

    Applications industrielles

    Plusieurs secteurs industriels utilisent les capteurs photoélectriques. Les plus communs sont la sécurité, la robotique, l’industrie pharmaceutique et l’automatisation. Les systèmes de contrôle d’accès utilisent les capteurs photoélectriques pour détecter les objets ou les personnes dans des zones restreintes ou dangereuses. Ils sont aussi utilisés dans le secteur automobile pour détecter les obstacles et assister les systèmes automatiques de freinage afin d’assurer et d’améliorer la sécurité des conducteurs.

    Automatisation de la production

    Les capteurs photoélectriques ou lesdits capteurs optiques assurent la détection des pièces dans les lignes de production. Ils permettent la surveillance du processus de fabrication et prévoient les non-conformités. Cela peut augmenter la fiabilité du procédé et améliorer la qualité des produits.

    Robotique avancée

    Les robots utilisent un système de vision et de détection basé sur les capteurs photoélectriques miniatures et de petites tailles. Ils permettent de naviguer librement dans un espace et éviter les obstacles. Ils sont utilisés pour effectuer des opérations ou des manipulations précises des objets dans le domaine de la médecine.

    Perspective et avancées technologiques

    L’intelligence artificielle (IA) est intégrée maintenant dans la totalité des secteurs industriels. Cela peut lancer des défis technologiques et ouvrir d'autres perspectives d’innovation.

    Défis technologiques

    L’industrie révolutionnaire future 5.0 présente une transformation majeure des modes de production et des systèmes de gestion des données et des informations collectées à partir d’un ensemble de capteurs de processus. Les capteurs optiques ou photoélectriques doivent s’adapter à ses changements en intégrant d’autres technologies émergentes. Dans le domaine de la robotique spatiale, ce type de capteurs doit résister aux conditions extrêmes de l’espace.

    Perspective d’innovation

    Les capteurs photoélectriques continuent à évoluer pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ils intégrent l’intelligence artificielle qui ne cesse pas, elle-même, d’évoluer. Les matériaux développés dans les laboratoires peuvent être utilisés dans ce type de capteurs pour mieux résister aux conditions sévères de fonctionnement et pour élargir les plages de détection des objets.

    Les capteurs photoélectriques ou optiques jouent un rôle important dans différents domaines d’application. Une gamme de capteurs photoélectriques est disponible dans nos catalogues. Pour effectuer le choix de votre capteur photoélectrique, visitez notre site web et sélectionnez les critères de choix adéquats. Vous trouverez, sous chaque capteur, une fiche technique et une déclaration de conformité.

    Produits asscoiés

    Pour aller plus loin

    Liens connexes