Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 10 avr. 2024
      • Mis à jour le 4 juin 2024
    • 6 min

    Wiser : la solution pour une gestion d’énergie intelligente de vos bureaux

    gestion intelligente wiser

    La hausse des prix et la croissance de la demande globale font de l’électricité une énergie prisée dont chacun doit contribuer à réduire la consommation. Afin de s’aligner sur les objectifs gouvernementaux, Schneider Electric propose désormais la solution Wiser applicable aussi bien aux ménages qu’aux entreprises. Cette application connectée au smartphone offre une gestion en temps réel des différents modes de chauffage, de l’éclairage ou encore des volets roulants et autres appareils domotiques de vos bureaux. Présentation de Wiser et de son utilisation.

    Une application connectée pour piloter vos dépenses énergétiques

    Directement reliée au smartphone de son propriétaire, l’application Wiser permet de gérer en temps réel ses différentes consommations d’électricité. Chauffage, éclairage, système de fermeture des volets ou encore les prises connectées, tout peut être administré depuis son mobile.

    Baisser le chauffage en quelques clics

    Totalement personnalisable, Wiser offre la possibilité de décider de la température de chaque pièce séparément ou de l’ensemble de vos locaux. Vous pouvez régler la température à ne pas dépasser, baisser la température lorsque les bureaux sont vides, et interagir à tout moment avec vos appareils, même lorsque vous êtes absent des lieux, à distance.

    Le mode intelligent vous permet même de réaliser de nombreuses économies grâce à sa capacité à analyser les températures extérieures. Si la météo est plus douce que prévu, le chauffage se mettra en route avec un certain décalage et évitera ainsi de consommer inutilement.

    Éteindre les lumières à distance

    Autre facteur de dépense énergétique important : l’éclairage. Un de vos collaborateurs a oublié d’éteindre la lumière de son bureau ? Aucun problème, vous êtes averti via l’application et pouvez éteindre la lampe à distance grâce à un interrupteur poussoir. Vous souhaitez mettre en place différents jeux de lumière, tels que l’éclairage tamisé pour le lobby, une luminosité accentuée pour une salle de conférence ou l’allumage automatique des feux en extérieur ? De nouveau, Wiser offre la possibilité de planifier des scénarios adaptés pour chaque type de situation.

    L’application vous prévient en cas de surconsommation ou toute autre anomalie et vous permet de réagir dans les meilleurs délais afin d’éviter les mauvaises surprises.

    Garder un œil sur les appareils connectés

    Wiser peut également être relié à tous vos appareils domotiques. En été, comme en hiver, gérez le confort de vos salariés et/ou clients en profitant du système connecté. À l’approche des beaux jours, les volets se referment pour éviter de surchauffer les bureaux et d’utiliser inutilement la climatisation. À l’inverse, en hiver, les volets se ferment automatiquement à la tombée de la nuit pour conserver la chaleur à l’intérieur des bâtiments.

    Et, pour aller encore plus loin, Wiser se dote d’une gamme de capteurs intelligentspermettant de détecter l’ouverture ou la fermeture des portes et fenêtres de vos locaux, les fuites d’eaux ou la présence de fumée anormale.

    application wiser

    Wiser : un dispositif simple et économique à installer dans vos locaux

    Solution idéale pour la gestion d’énergie des entreprises, Wiser ne requiert pas d’interventions lourdes ou de modifications conséquentes de la structure existante. Modulaire et évolutif, le système Wiser peut également être adapté au fur et à mesure des besoins de vos locaux. Vous pouvez, par exemple, démarrer par l’installation du chauffage connecté dans un premier temps, puis poursuivre avec l’éclairage et continuer avec les autres appareils électriques.

    Où et comment utiliser Wiser ?

    La mise en service des appareils Wiser s’effectue généralement par un électricien, un chauffagiste ou par vous-même dans le cas de remplacement d’un thermostat existant. L’application Wiser Home fournie par Schneider Electric permet de procéder facilement à l’installation des prises et interrupteurs au système Wiser. Vous n’aurez plus qu’à télécharger l’application directement sur votre smartphone, tout en vous assurant d’être à proximité de la passerelle avec relais afin de connecter les systèmes ensemble. Il ne vous restera plus qu’à paramétrer les chauffages et éclairage de votre choix.

    Particulièrement ingénieux, Wiser offre une interface utilisateur intuitive permettant de personnaliser les paramètres de chaque dispositif. Créez des scénarios adaptés à vos habitudes de travail et programmez des actions automatiques en fonction de l'heure du jour ou de conditions spécifiques. L'application fournit des rapports détaillés et des alertes en cas d'anomalie, vous assurant d'intervenir rapidement pour optimiser l'utilisation de l'énergie dans vos bureaux.

    Le coup de pouce gouvernemental pour la transition écologique

    Bénéficiez du dispositif “Coup de pouce sur pilotage connecté du chauffage pièce par pièce” lancé par le gouvernement dans le cadre du « plan thermostat ». Cette aide financière pour les particuliers permet d’installer un thermostat programmable connecté dans les logements entre le 1ᵉʳ décembre 2023 et le 31 décembre 2024. Pour y prétendre, vous devez simplement disposer d’un système de chauffage individuel, que vous soyez locataire ou propriétaire. Toutefois, les installations de chauffage collectif ne sont pas concernées par cette aide.

    Prenez également en compte le fait que les travaux d’installation du système de régulation automatique de la température sur un système de chauffage individuel devront être réalisés uniquement par un professionnel.

    Le montant de l’aide est déterminé en fonction de la surface totale chauffée, comme suit :




    Montant de l'aide

    Inférieur à 35 m²

    260 €

    De 35 à 60 m²

    312 €

    De 60 à 70 m²

    364 €

    De 70 à 90 m²

    416 €

    De 90 à 110 m²

    520 €

    De 110 à 130 m²

    572 €

    Supérieure à 130 m²

    624 €

    Le déclenchement du versement de cette aide sera effectué dès lors que vous aurez fourni les documents requis (facture, attestation de conformité des travaux, etc.) à l’entreprise ayant signé la charte “Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce”.

    Solution innovante, l’application Wiser permet de contrôler facilement tous les appareils électriques présents au sein de votre entreprise. Chauffage, éclairage, volets roulants, détecteurs de fumée, gardez un œil en temps réel sur vos installations, tout en effectuant des économies et en réduisant votre empreinte carbone.

    Produits associés

    Interrupteur poussoir

    L'interrupteur de commande aveugle Schneider Electric Wiser est fabriqué en matériau thermoplastique ABS stabilisé par les UV et est doté d'une finition de surface brillante.