Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 3 avr. 2023
      • Mis à jour le 15 déc. 2023
    • 7 min

    Tout savoir sur le Tachymètre

    Aussi nommé compte-tours ou compteur de vitesse, le tachymètre est un instrument omniprésent dans l’industrie, le transport, l’aéronautique… Et même la vie quotidienne !

    Tout savoir sur le Tachymètre

    Article publié le 16/09/2022

    Le tachymètre est un instrument que l’on emploie couramment dans nos vies quotidiennes, comme dans les secteurs de l’industrie, du transport, de l’aéronautique, de la recherche et même de la santé. Indiquant la vitesse de déplacement d’un objet en mouvement, il est volontiers utilisé pour mesurer la vitesse de rotation d’un moteur. Aussi, on trouve des tachymètres de voitures autant que des tachymètres de machines à laver, d’avions ou encore de ventilateurs.

    Aujourd’hui, nous allons passer en revue la définition d’un tachymètre, et expliquer son fonctionnement et ses différentes utilisations. Nous terminerons en évoquant les différents types de tachymètres existants, et leurs intérêts.

    Définition d’un tachymètre

    Le tachymètre est un instrument de mesure dont le nom vient du grec « takhys », qui signifie « rapide ». Comme son étymologie le laisse dès lors deviner, il vise à mesurer la vitesse d’un  élément en mouvement. On l’utilise couramment pour déterminer la vitesse de rotation de moteurs de véhicules (voitures, d’avions, etc.), d’appareils rotatifs du quotidien (machine à laver) ou de machines rotatives du secteur industriel. On parle alors de tachymètre RMP (rotation par minute). Par extension, le tachymètre peut permettre de convertir le temps (chronomètre) et la distance parcourue (compteur de vitesse et tachymètre kilométrique).

    Il convient de noter que l’utilisation du tachymètre ne se limite pas à la mesure de la vitesse d’objets en rotation. Certains appareils permettent également de mesurer la vitesse linéaire (déplacement en ligne droite d’un point A vers un point B) et, par conversion, la distance et la longueur. Les tachymètres peuvent être mobiles, utilisés comme des outils portatifs, ou fixes, intégrés à des machines rotatives ou des véhicules. C’est, par exemple, le cas des tachymètres de moteurset des tachymètres kilométriques.

    Fonctionnement d’un tachymètre

    Le fonctionnement d’un tachymètre diffère selon le type d’appareil utilisé : tachymètre avec contact ou sans contact.

    Les appareils sans contact mesurent la vitesse à l’aide d’un laser et d’un capteur optique. Ils nécessitent de placer un ruban adhésif réfléchissant sur la surface de l’objet en mouvement. Le laser identifie le ruban comme point de référence et envoie un signal à chaque fois que ce dernier effectue un tour. Ce type de tachymètre laser sans contact est extrêmement sécuritaire, car il permet de réaliser les relevés en restant à distance (proche) de machines en rotation, potentiellement dangereuses. En revanche, sa précision peut pâtir de la luminosité de l’environnement dans lequel est effectué le test.

    Les tachymètres avec contact sont, quant à eux, dotés d’une roue de friction qui doit être placée directement sur l’axe de l’objet en mouvement. Il existe des tachymètres avec contact portatifs, pouvant être utilisés pour mesurer la vitesse de différents objets en mouvement, et des tachymètres avec contact fixes, comme les dynamos tachymétriques qui sont plus volontiers intégrées à des engins. Les dynamos tachymétriques produisent un courant électrique lorsqu’elles sont entraînées par la rotation de l’objet en mouvement auquel elles sont associées. C’est l’évaluation de ce courant qui permet de déterminer la vitesse de rotation. Ce type de tachymètre de contact a la particularité de mesurer avec une grande fiabilité les vitesses très basses.

    Ce type de tachymètre est habituellement fourni avec différentes roues et cônes, ce qui permet à l'utilisateur d’équiper son appareil de l’accessoire le mieux adapté  à la forme, la taille et la matière de l’objet mesuré.

    À l’heure actuelle, bon nombre de tachymètres numériques portatifs sont équipés à la fois de roues et de capteurs optiques, ce qui permet de réaliser des mesures sans contact et avec contact.

    Les utilisations d’un tachymètre

    L’utilisation d’un tachymètre varie en fonction des unités qu’il mesure et de son caractère intégré ou portatif. Par exemple, les tachymètres de voitures permettent de connaître sa vitesse de déplacement et de compter les kilomètres parcourus, tandis que les tachymètres de montres permettent de mesurer le temps et/ou la distance parcourue en un temps donné. Ainsi, les tachymètres intégrés à des engins (avion, machine à laver, moto, machine industrielle, etc.) donnent une information précise sur le fonctionnement de l’engin en question à un moment donné.

    Les tachymètres numériques portatifs, c’est-à-dire non intégrés à un engin, sont, quant à eux, utilisés par un vaste panel de professionnels (ingénieurs, techniciens, garagistes, etc.). Un seul outil permet ainsi de mesurer la vitesse de déplacement d’un vaste panel d’objets en mouvement, contrairement aux tachymètres intégrés. Dans le domaine de l’industrie et du transport, le tachymètre numérique est ainsi couramment utilisé lors de contrôles, diagnostics et opérations de maintenance. Il permet notamment de mesurer et d’ajuster la vitesse d’appareils en rotation (moteur, turbine, ventilateurs, rouleaux, etc.), la vitesse de la course de courroies ou convoyeurs, et la vitesse de déplacement de certains produits.

    Enfin, le tachymètre permet également de mesurer la longueur de certains produits par un phénomène de conversion de la vitesse en distance. Ainsi, ces appareils sont couramment utilisés pour obtenir la longueur de fils, de fibres et de produits en rouleau (films, tôles, etc.).

    Les différents types de tachymètres

    Il existe différents types de tachymètres dont la précision et l’utilisation peuvent varier. On distingue surtout les outils mécaniques et électromagnétiques des appareils électriques, les deux premiers pouvant être intégrés à des engins (voitures, machines rotatives, etc.), tandis que les derniers sont le plus souvent portatifs.

    Les tachymètres mécaniques

    Les tachymètres mécaniques fonctionnent sans besoin d’être alimentés par un courant électrique et donnent une information analogique (aiguille sur un cadran). Ce sont nécessairement des appareils de contact, qui peuvent être de deux types : à force centrifuge et chronométrique (moins utilisé, car délicat à calibrer).Les tachymètres mécaniques sont très précis et très fiables. Ils ont l’avantage de supporter des conditions d’utilisation extrêmes (températures et humidité), et se démarquent par leur robustesse et leur praticité. Ils sont, en outre, insensibles aux variations électromagnétiques.

    Les tachymètres électromagnétiques

    Les tachymètres électromagnétiques contiennent un aimant qui suit la rotation du moteur ou de l’objet dont on cherche à mesurer la vitesse. On les nomme aussi tachymètres magnétiques, ou tachymètres à courant de Foucault. C’est le type de tachymètre que l’on rencontre le plus souvent dans l’industrie, car il résiste parfaitement aux températures extrêmes et à l’usure.

    Les tachymètres électriques

    Les tachymètres électriques sont aujourd’hui fréquemment utilisés pour les opérations de contrôle, de surveillance, de diagnostic et de maintenance. Faciles d’utilisation, ils sont souvent compacts, mobiles, sûrs et précis. Cette catégorie comprend notamment les tachymètres optiques et lasers qui permettent d’effectuer des relevés sans contact. Les données sont typiquement affichées sur un écran numérique.

    Le tachymètre est un outil polyvalent, qui permet de mesurer la vitesse d’un large panel d'objets en mouvement. C’est un appareil incontournable pour contrôler et surveiller le bon fonctionnement de moteurs et machines rotatives, aussi être utilisé pour surveiller et optimiser le rendement de chaînes de production. Découvrez notre gamme de tachymètres avec et sans contact pour connaître avec précision la vitesse de rotation d’un moteur, d’une courroie, ou encore d’un convoyeur de marchandises !

    Produits associés

    Tachymètre Contact, sans contact RS PRO

    Tachymètre Contact, sans contact RS PRO

    Ce tachymètre professionnel (instrument de mesure rotatif numérique) de RS PRO offre les dernières technologies dans un boîtier robuste et durable, et permet des mesures rapides et précises de la vitesse de rotation et linéaire.

    En savoir plus

    Tachymètre Laser RS PRO

    Tachymètre Laser RS PRO

    Ce tachymètre laser professionnel (instrument de mesure rotative numérique) de RS PRO offre les toutes dernières technologies de mesure dans un boîtier robuste et durable et permet des mesures optiques sans contact rapides et précises de la vitesse de rotation, la vitesse linéaire et la distance.

    En savoir plus

    Tachymètre Contact, sans contact RS PRO

    Tachymètre Contact, sans contact RS PRO

    Présentation du tachymètre double usage RS AT-8 de RS Pro, un tachymètre laser professionnel et de haute qualité (instrument de mesure rotatif numérique) conçu pour les toutes dernières technologies de mesure.

    En savoir plus

    Pour aller plus loin