Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 3 avr. 2023
      • Mis à jour le 29 août 2023
    • 8 min

    Le Guide des Types d’USB

    Le guide complet des ports et câbles USB

    Le Guide des Types d’USB

    Article publié le 01/11/2022

    Un port USB, (pour Universal Serial Bus) est un type de câbles informatiques permettant de relier deux appareils différents entre eux pour leur permettre de se transmettre des données numériques, du courant, voire même de la vidéo et du son pour les plus récents. Par l’intermédiaire dudit câble USB, un appareil appelé « hôte » qui est émetteur de l’information peut facilement transmettre des données sous forme d’un signal numérique à un appareil appelé « périphérique », jouant le rôle de récepteur.

    Les câbles USB font partie intégrante de notre quotidien. Que ce soit pour le chargement de nos appareils (smartphone principalement), l’utilisation audio (avec des écouteurs) ou encore le transfert de données ou la projection d’images ou de vidéos, le port USB est un indispensable en entreprise. Cependant, certains types de port USB sont méconnus, et donc moins ou peu utilisés, parce que devenus obsolètes ou tout simplement car ayant une utilité limitée.

    Voici notre guide sur les différents types de ports et câbles USB :

    Normes USB

    Tous les périphériques USB sont classés selon des normes bien précises et distinctes. On en recense quatre, classées en fonction de leur vitesse de transfert de données :

    • 1.0 pour basse vitesse,
    • 1.1 pour pleine vitesse,
    • 2.0 pour haute vitesse,
    • 3.0 pour super haute vitesse.

    Dans ce guide, nous allons nous attarder sur les normes les plus récentes, à savoir les USB 2.0 et 3.0.

    USB 2.0

    Le câble USB 2.0 est encore le port le plus largement utilisé : en effet, il transmet les données à une vitesse de l’ordre de 480 Mbps (mégabit par seconde). Sur ce port USB, on retrouve quatre lignes distinctes : 2 pour l’alimentation et 2 pour les données. Généralement, les ports de type A ou B sont conditionnés sous la norme 2.0. Cependant, il est peu à peu remplacé par la norme USB 3.

    USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1)

    La norme USB 3.0 est considérée comme étant dix fois plus rapide que la norme USB 2.0, atteignant ainsi facilement 4,8 Gbps (gigabit par seconde). En plus d’être dix fois plus rapide, les câbles USB de la norme USB 3.0 sont toujours compatibles avec leurs prédécesseurs (2.0). Aujourd’hui, ils cohabitent parfaitement ensemble sur le marché.

    USB 3.1 Gen 2

    Le port USB 3.1 est le dernier né de la famille des câbles USB 3.0. Dernier arrivé sur le marché, il surpasse largement la vitesse de transfert de tous ces prédécesseurs, en atteignant la barre des 10 Gpbs. Il possède un nouveau type de port : l’USB C, plus fin. Ce port est déjà largement adopté par les constructeurs (téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs), nécessitant souvent l’utilisation d’adaptateurs pour utiliser les anciens câbles ou appareils (disques durs, souris sans fil, connecteurs, etc).

    Quels sont les différents types de raccords USB ?

    Outre les normes, il existe aussi différents types de raccords USB que nous avons pu évoquer au début de notre guide. Selon les normes, les générations et les évolutions informatiques, il existe aujourd’hui 3 grandes familles de raccords USB : type A, type B et le dernier type C. Voici une petite présentation des trois principaux types de ports USB.

    USB Type A

    C’est le type de raccord phare : encore majoritairement utilisé sur les PC, le port USB type A de forme rectangulaire de 12 sur 4,5 mm. Composé d’une bande en plastique, le port USB A a adopté une couleur bleue ainsi que des broches supplémentaires lorsque l’USB 3.0 est arrivé sur le marché.

    C’est le port que l’on retrouve en très grande majorité sur les très connues clés USB. Il est principalement utilisé pour transférer de la donnée.

    cable usb blanc

    USB Type B

    Le format USB type B est un des formats historiques que l’on peut trouver sur certains périphériques. Sa forme est plus carrée, que l’on trouve de manière générale sur certains écrans, ou encore sur certaines anciennes imprimantes. À l’instar du raccord de type A, sa forme a évolué avec l’arrivée de la norme USB 3.0 : il est désormais impossible de connecter un câble de norme 3.0 avec un port de type B 2.0.

    USB Mini Type B

    Apparu en 2007, le format USB mini type B, au fil des évolutions et des besoins sur de plus petits appareils, (comme les téléphones, par exemple) s’est vu être décliné en des versions mini USB-B et micro USB-B. Avantage premier : la norme reste la même dans les deux ports, mais elle est maintenant utilisable sur des appareils plus compacts comme les appareils photo, les disques durs ou puis largement sur nos incontournables téléphones portables.

    Bousculé par l’arrivée de la norme USB 3.0 (notamment par le besoin de quelques pins supplémentaires), le port micro USB-B devient très peu utilisé car moins facile à mettre en place. Il est relégué aux disques durs externes principalement, tandis que son camarade mini USB-B connaît un grand succès sur les smartphones.

    Micro Type-B avec câble 2.0

    Le port Micro Type-B doté d’un câble de norme 2.0 voit le jour en 2007, sept années après l’introduction du mini USB. Avec une connectique encore plus petite, il est aujourd’hui largement utilisé que ce soit sur les ordinateurs, tablettes ou encore smartphones (ces derniers tendent à utiliser de plus en plus l’USB-C ces dernières années, mais le micro Type-B est encore présent sur quelques téléphones). Il fait partie des câbles, cordons et fils indispensables à avoir chez soi et en entreprise.

    USB Micro Type-B avec câble 3.1 Gen 1 (ou 3.0)

    Dans une logique d’amélioration de la rapidité du transfert de données, la norme USB 3 conduit à une évolution du Micro USB. Plus performant que la génération précédente 2.0, il a l’avantage non négligeable d’être rétro-compatible : votre câble USB 2.0 peut toujours être raccordé à un micro USB de norme 3.0. L’USB B 3.0 possède une rapidité de transfert supérieure à son ancien homologue, ce qui rend le chargement de votre téléphone beaucoup plus rapide par exemple.

    USB Type C

    C’est le dernier né des ports USB de la norme 3.0 annoncé en 2014. Son principal avantage ? Il est réversible : fini la roulette russe pour savoir s’il est branché du bon côté.Il est aussi beaucoup plus fin que le classique USB A. L’USB type C possède néanmoins un gros inconvénient. Il n’est pas rétro-compatible avec les raccords précédents, ce qui signifie qu’il va falloir acheter un adaptateur pour le rendre compatible, aussi appelé Hub USB C.

    L’USB-C est de la même taille qu’un micro USB 2.0 soit 8,3 sur 2,5 mm, il est aussi beaucoup plus robuste qu’un micro USB 3.0. Le type C est aujourd’hui largement utilisé sur les smartphones et autres tablettes, ou encore sur les ordinateurs se faisant de plus en plus fins.

    L’objectif de ce câble USB C est avant tout de se faire multi-usage : il est capable de transmettre à la fois des données, du courant mais aussi de la vidéo et du son. On note aussi que le débit de ce type C atteint les 10 Gbps, contre la moitié pour les autres ports USB 3.0.

    Les câbles USB, qu’ils soient de norme 2.0 ou 3.0 font partie de nos vies et sont présents dans nos moindres gestes : charger son téléphone, transférer des documents, brancher un connecteur sans fil… La tendance de ces dernières années porte sur la compacité de nos appareils, ainsi les ports USB se miniaturisent et laissent place à de nouveaux raccords. Chaque type ayant son rôle, il est important de les connaître afin de bien choisir son câble, selon son utilité.

    Produits associés

    Pour aller plus loin

    Liens connexes