Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 9 janv. 2023
      • Mis à jour le 29 août 2023
    • 5 min

    Comment utiliser l'IA dans la maintenance industrielle ?

    Comment utiliser l'IA dans la maintenance industrielle ?

    Article publié le 21/08/2021

    L'intelligence artificielle fait partie de ces innovations structurelles qui ont un impact dans de nombreux domaines. Si ses racines remontent aux années 50, les récentes évolutions technologiques, incluant notamment le machine learning et le deep learning, ouvrent de nouvelles possibilités pour utiliser l'intelligence artificielle dans la maintenance industrielle. Explications.

    Au commencement fut la donnée

    Dans notre monde, l'intelligence artificielle (IA) n'a pas encore les capacités de Jarvis dans « Iron Man​ » ou de HAL dans « 2001, l'Odyssée de l'espace ​». Techniquement, il s'agit donc d'un programme conçu par des développeurs informatiques qui évolue selon les données auquel il est exposé. L'IA fonctionne grâce aux données qu'on accepte de lui donner. S'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'intelligence artificielle, et c'est probablement le point le plus important à prendre en compte.

    Dans les outils de production industriels, la donnée peut venir de deux grandes sources :

    • des outils, machines, équipements ou lignes de production qui sont connectés par nature et capables de communiquer avec des plateformes numériques,
    • des capteurs qui sont ajoutés à des outils, machines, équipements ou lignes de production et qui permettent de mesurer différentes variables comme la température, les vibrations, l'humidité, la pression, les cycles d'utilisation, etc.

    Toutes ces données sont ensuite collectées et agrégées au sein d'un système centralisé. Pour chercher des informations, analyser des données, recueillir des contenus et trouver des corrélations entre différentes variables, l'IA est imbattable. Elle travaille 365 jours par an et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle est derrière Amazon, Netflix, mais aussi Office 365, Oracle, Adobe et beaucoup de solutions professionnelles. Il est donc naturel qu'elle trouve sa place dans le monde industriel pour éliminer ou réduire l'incertitude liée à la prise de décision.

    L'impact de l'IA sur la maintenance

    Les pannes des équipements industriels représentent un coût très important pour les entreprises et les outils de production. Dans le secteur manufacturier, la Société Internationale d’Automatisation estime que les industriels perdent chaque année 647 milliards de dollars dans le monde en raison des temps d’arrêt. Pour lutter contre cet état de fait, les professionnels de la maintenance du matériel ont développé des stratégies et des processus avec 4 types de maintenance :

    • la maintenance corrective qui vise à intervenir en cas de panne pour limiter les impacts et trouver des solutions rapides,
    • la maintenance curative qui vise à réparer en profondeur ou à remplacer un équipement ou un système,
    • la maintenance préventive qui consiste à faire une inspection régulière de l'équipement,
    • la maintenance prédictive qui se base sur l'intelligence artificielle pour anticiper les risques de pannes et intervenir avant même que celles-ci ne se produisent.

    C'est avec la maintenance prédictive que l'intelligence artificielle joue un rôle important. Les entreprises adoptent ainsi une approche plus proactive dans leur stratégie de maintenance. Le responsable de la maintenance et ses équipes de techniciens peuvent intervenir en anticipant les besoins afin de limiter le dérangement et avant qu'une défaillance ne se produise. Pour cela, ils se basent sur les données des capteurs IoT au sein d'un logiciel de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) afin de surveiller les anomalies et utiliser des modèles prédictifs pour demander une intervention humaine.

    Grâce à l'intelligence artificielle, toutes les données recueillies sont analysées en temps réel afin de trouver des relations entre les données historiques et les relevés actuels, mais aussi d'alerter les techniciens en cas de risque de panne. Cette stratégie évite notamment de mettre à l'arrêt une ligne de production quand ce n'est pas utile et réduit les maintenances correctives et curatives qui coûtent cher et qui désorganisent l'activité.

    Pour réaliser la transition vers une maintenance 4.0, il est important d'y aller progressivement selon votre niveau de départ, vos ressources internes et votre appétence pour le numérique. En effet, chaque évolution technologique implique des changements plus ou moins profonds qui touchent à la fois votre organisation, vos équipes et votre infrastructure technique. La première à faire est donc d'auditer et de cartographier vos processus internes et vos flux de données. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Comment les rôles sont-ils répartis ? Qui pilote la maintenance et avec quelle stratégie ? Répondre à ces questions permet de construire de bonnes fondations qui sont indispensables pour ensuite grandir, construire et digitaliser rapidement votre usine.

    Utiliser l'intelligence artificielle pour piloter et optimiser votre maintenance industrielle est une stratégie gagnante qui s'intègre dans les modèles d'usine 4.0. La transformation digitale devient ainsi un pilier de réussite afin de réduire les risques, les coûts inutiles, les arrêts de production et les perturbations qui en découlent.

    Services et produits associés

    Pour aller plus loin