Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 24 mai 2023
      • Mis à jour le 29 août 2023
    • 10 min

    Sécurité autour de l'usage des outils électroportatifs

    Sécurité autour de l'usage des outils électroportatifs

    Article mis a jour le 26/04/2023

    Les machines portatives sont des équipements manuels avec des pièces mécaniques en mouvement qui peuvent causer des accidents de travail plus ou moins graves. Les professionnels utilisant ces machines sont exposés à des risques tels que des coupures, des écrasements, des sectionnements et des projections. L'inhalation de poussières et de vapeurs de peintures et de vernis est la cause principale des cancers d’origine professionnelle. De plus, la manutention répétitive, le port de charges lourdes et les efforts excessifs peuvent causer des troubles musculosquelettiques (TMS). Le bruit généré par la motorisation et l’action des outils électroportatifs peut provoquer une perte auditive allant jusqu’à la surdité, ainsi que d'autres maladies professionnelles qui peuvent apparaître à long terme. Il est donc crucial d'adapter les principes de prévention pour minimiser l'exposition des travailleurs à ces risques, ce qui est réglementé par la directive « Machines » 2006/42/CE. La prévention doit également se concentrer sur la réduction des manutentions, l'ergonomie, la protection collective et la formation du personnel.

    Nuisances et risques occasionnés par l’utilisation d’outils électroportatifs

    L'utilisation des outils portatifs peut engendrer plusieurs risques professionnels, notamment :

    • Les risques d'accidents : coupures, écrasements, chutes, blessures liées à l'utilisation d'outils tranchants ou perforants, ou à la manipulation d'objets lourds…
    • Les risques de maladies professionnelles : inhalation de poussières, exposition à des produits chimiques, brûlures, électrocution…
    • Les risques de troubles musculosquelettiques (TMS) : douleurs articulaires, tendinites, syndromes du canal carpien, douleurs lombaires, liés à la répétition de mouvements, à des positions de travail inadaptées ou à la manipulation de charges lourdes.

    Les nuisances sonores

    Les effets néfastes du bruit sur la santé peuvent être multiples, allant de la fatigue auditive et de l'irritation à la perte auditive permanente. Le bruit peut par ailleurs causer des troubles du sommeil, de l'anxiété et du stress, ainsi que des problèmes de communication et de concentration.

    Pour réduire les nuisances sonores causées par l'utilisation d'outils électroportatifs, des mesures préventives s’imposent, comme l'utilisation d'équipements de protection individuelle, ou EPI, comme des protections auditives, bouchons d'oreille ou les casques anti-bruit. Il est important de limiter la durée d'utilisation de ces outils et, si possible, de les utiliser dans des zones isolées.

    L’exposition aux particules

    Des particules peuvent être générées par les outils électroportatifs et par les matériaux sur lesquels ils sont utilisés. Les plus petites, appelées particules fines, peuvent pénétrer profondément dans les poumons et causer des problèmes respiratoires et cardiovasculaires, tels que :

    • Irritation des yeux, du nez et de la gorge : avec des symptômes tels que des éternuements, des yeux larmoyants, des maux de tête et des nausées.
    • Problèmes respiratoires : l'asthme, les bronchites chroniques, la diminution de la fonction pulmonaire.
    • Maladies cardiovasculaires : les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux.
    • Cancer : les particules les plus fines peuvent contenir des substances cancérigènes, telles que le plomb, le cadmium et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui peuvent augmenter le risque de cancer du poumon et d'autres types de cancer.

    Les EPI appropriés pour se protéger des particules dépendent de la nature de la poussière et des risques spécifiques associés à la tâche. Cependant, les EPI généralement recommandés pour protéger contre les projections de poussière comprennent :

    • Une protection respiratoire, comme un masque qui doit être de la bonne classe de protection pour les particules en suspension dans l'air (poussières) comme les masques FFP2 ou FFP3.
    • Des lunettes de protection pour protéger les yeux contre les projections de poussière.
    • Des gants de protection pour protéger les mains contre les irritations.
    • Des vêtements de travail tels qu'une combinaison ou une blouse pour éviter la contamination de vos vêtements personnels.

    La projection de débris

    Les outils électroportatifs génèrent souvent des débris, de la poussière et des étincelles, qui peuvent causer des dommages oculaires : irritations, allergies ou infections. Des éclats ou des fragments plus importants peuvent causer des blessures oculaires graves.

    Pour réduire les risques de blessures liées à la projection de débris, l'utilisation de lunettes protectrices, de masques, de gants de travail et de vêtements de protection est indispensable. Maintenir les outils en bon état de fonctionnement et les utiliser conformément aux instructions du fabricant limite également les facteurs accidentogènes.

    Les risques de brûlure

    Les risques de brûlure associés à l'utilisation d'outils électroportatifs peuvent être dus à plusieurs facteurs :

    • La chaleur générée par la friction de l'outil sur la surface travaillée ; si l'outil est maintenu en place trop longtemps sur une zone spécifique, ou si la surface travaillée est sensible à la chaleur, comme du plastique ou du bois sec.
    • La chaleur générée par le moteur de l'outil ; si le moteur surchauffe ou si l'outil est utilisé pendant une période prolongée.
    • Les étincelles générées par certains outils électroportatifs, tels que les meuleuses d'angle ou les soudeurs ; si elles touchent la peau ou des matériaux inflammables.

    Pour prévenir les risques de brûlure, il est important de suivre les instructions d'utilisation de l'outil, de porter l’équipement indispensable à sa sécurité : des gants de protection, des manches longues, des pantalons en toile épaisse, des chaussures de sécurité et un casque de protection si nécessaire.

    Les troubles liés aux vibrations des outils électroportatifs

    Les vibrations des outils électroportatifs peuvent causer des troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les travailleurs qui les utilisent régulièrement. Ces blessures affectent les muscles, les tendons, les nerfs et les articulations. Les vibrations répétitives peuvent causer des douleurs, de l'inconfort et une perte de dextérité chez les travailleurs :

    • Syndrome de Raynaud : il s’agit d’une constriction des vaisseaux sanguins dans les doigts et les mains, ce qui peut entraîner une perte de sensation et des douleurs.
    • Syndrome du canal carpien : c’est une inflammation du canal carpien, un canal étroit qui traverse le poignet et qui abrite les nerfs et les tendons. L'inflammation peut entraîner des douleurs, des engourdissements et des picotements dans les doigts et les mains.
    • Tendinite : les vibrations répétitives peuvent causer une inflammation des tendons dans les mains et les bras, ce qui peut entraîner des douleurs, une perte de dextérité et une faiblesse musculaire.
    • Lombalgie : ce sont des douleurs dans le bas du dos chez les travailleurs qui utilisent des outils électroportatifs pendant de longues périodes.

    L’utilisation d'outils avec des poignées anti-vibration et le port de gants anti-vibration font partie des mesures de prévention limitant les risques de TMS.L’entretien régulier du matériel aussi est indispensable, ainsi que de changer fréquemment les tâches effectuées par les travailleurs, pour réduire leur exposition à des mouvements répétitifs ou à des positions contraignantes.

    Les risques de coupures et d’amputation

    L'utilisation d'outils électroportatifs présente des risques de coupures et d'amputations. Ils sont souvent équipés de lames, de fraises, de disques et d'autres éléments tranchants qui peuvent causer des blessures graves en cas de contact avec la peau ou les os. Les principaux facteurs de risque sont :

    • Une utilisation inappropriée : utilisation excessive de la force ou utilisation d'un outil non conçu pour la tâche en question.
    • Un mauvais entretien de l'outil : lame émoussée ou mal fixée par exemple.
    • Le non-respect des consignes de sécurité : ne pas porter les EPI appropriés, ou porter des vêtements amples qui risquent de se prendre dans l'outil.
    • D’éventuels problèmes de sécurité de l'outil : les outils électroportatifs doivent être équipés de dispositifs de sécurité appropriés, tels que des systèmes de verrouillage des lames, des freins de coupe ou des dispositifs de protection du disque.

    Les travailleurs doivent également suivre des formations sur l'utilisation des outils électroportatifs, notamment sur les méthodes de coupe appropriées, les risques associés à chaque type d’appareils, les mesures préventives et procédures d'urgence en cas d'accident.

    Autres risques associés à l’utilisation d’outils électroportatifs

    Des risques moins fréquents mais tout aussi néfastes peuvent être associés à l'utilisation d'outils électroportatifs, comme les chocs électriques, les risques liés aux projections d'objets, les chutes et les risques liés à l'utilisation de gaz combustibles.

    Les risques encourus par catégories d’outils électroportatifs

    Certains outils électroportatifs sont considérés comme plus dangereux que d'autres en raison des risques spécifiques qu'ils présentent :

    • Meuleuse : elle peut causer des blessures graves en raison de la vitesse de rotation élevée de son disque. Les risques comprennent les coupures, les amputations, les brûlures et les projections de particules.
    • Perforateur : il peut causer des blessures graves en raison de sa force de frappe élevée et de la poussière de béton qui peut être générée lors de son utilisation. Les risques comprennent les vibrations, les troubles musculosquelettiques, les coupures et les éclats de béton.
    • Scie : les scies peuvent causer des blessures graves en raison des lames en mouvement rapide et des risques de projection de débris. Les risques comprennent les coupures, les amputations, les brûlures et les projections de particules.

    Tous les outils électroportatifs présentent des risques pour la santé et la sécurité des utilisateurs s'ils sont mal utilisés ou mal entretenus. Il est donc important de suivre les règles de sécurité appropriées et de porter les EPI appropriés lors de leur utilisation.


    Catégorie d'outils

    Outils courants

    Risques encourus

    Outils de coupe

    Scies circulaires, scies sauteuses, scies alternatives

    Coupures, amputations, projections

    Tronçonneuses, cisailles, couteaux à lame rotative

    Coupures, amputations, projections

    Outils de perçage

    Perceuses, marteaux perforateurs, visseuses

    Blessures aux yeux, projections

    Outils de ponçage

    Ponceuses, meuleuses d'angle

    Blessures aux yeux, brûlures, projections

    Outils de mesure

    Niveaux laser, télémètres

    Blessures aux yeux

    Outils de fixation

    Cloueuses, agrafeuses

    Coupures, blessures aux doigts

    Riveteuses, pistolets à clous

    Coupures, amputations

    Outils de soudage

    Soudeuses à arc, soudeuses MIG/TIG

    Brûlures, projections

    Outils de nettoyage

    Nettoyeurs haute pression, aspirateurs industriels

    Blessures par jet d'eau ou de sable, blessures par aspiration

    La législation relative à la sécurité au travail

    La législation sur la conception des machines est réglementée par plusieurs directives et normes au niveau européen et national.

    La directive européenne 2006/42/CE[PDF – 63 pages – 1419 Ko], appelée "Directive Machines", établit des exigences de sécurité pour les outils mis sur le marché dans l'Union Européenne. Elle impose aux fabricants de réaliser une évaluation des risques liés à l’utilisation de l’outillage, de concevoir des machines conformes aux exigences de sécurité et de fournir une documentation technique appropriée pour assurer une utilisation sûre.

    Au niveau national, le Code du travail en France impose aux employeurs de garantir la sécurité et la santé des travailleurs. Les outils utilisés sur le lieu de travail doivent être conçus de manière à minimiser les risques pour les travailleurs. Le Code du travail impose également la mise en place de mesures de prévention des risques professionnels, tels que l'ergonomie des postes de travail.

    En ce qui concerne les normes,la norme française NF X35-002, appelée"Ergonomie - Principes d'ergonomie pour la conception des systèmes homme-machine", fournit des lignes directrices pour la conception de machines et d'outils prenant en compte les caractéristiques anthropomorphiques de l'utilisateur. Cette norme a pour objectif d'assurer une utilisation ergonomique des machines pour réduire les risques de TMS et autres problèmes de santé liés à l'utilisation de machines.

    Pour aller plus loin

    Liens connexes