Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 5 avr. 2024
      • Mis à jour le 23 mai 2024
    • 7 min

    Sertissage en "B" : l’innovation MECATRACTION pour la sécurisation des connectiques des Data Centers

    sertissage b

    Dans l'ère numérique, la dépendance aux Data Centers pour le stockage des données critiques est en constante augmentation. Cette centralisation présente des défis majeurs, notamment en matière de sécurité et de continuité de l'alimentation. Les câbles souples BT, largement utilisés dans ces installations, requièrent une approche spécifique en matière de sertissage. En effet, les méthodes traditionnelles conçues pour les câbles rigides ne sont pas adaptées, et choisir une cosse et une matrice appropriées est essentiel pour garantir la sécurisation des infrastructures numériques dans ce contexte. MECATRACTION a fait de ce défi sa priorité, et propose une innovation majeure : le sertissage en « B ». Cette avancée offre une solution prometteuse pour optimiser le compactage et la fiabilité des connectiques des Data Centers

    Les conséquences d’un équipement électrique inadapté aux Data Centers

    Un rapport de Uptime Institute révèle que, sur les 8 000 Data Centers mondiaux, quatorze ont été touchés par des incendies ces six dernières années. Bien que ces accidents soient rares, leurs conséquences se chiffrent en centaines de milliers de dollars par heure d’interruption de service.

    Un exemple de ces dommages est l’incendie du Data Center OVH, à Strasbourg en 2021 ; 3.6 millions de sites ont été mis hors ligne. L'ampleur de cet incendie s'explique en partie par le non-respect des normes de sécurité, le feu ayant pris naissance au niveau d'une batterie et de l'onduleur qui lui était connecté.

    Dans un contexte similaire, le Data Center Maxnod, dans l’Ain, a été touché en mars 2023 par un incendie résultant lui aussi d'un départ de feu sur le raccordement d’un pack de batteries et d’un onduleur du circuit photovoltaïque du site.

    Ces incidents soulignent l'importance de la qualité des équipements et des connectiques dans la prévention des risques d'incendies des Data Centers.

    Les défis du sertissage des câbles d’énergie souples BT

    Les impacts d’une alimentation en énergie dysfonctionnelle

    Une alimentation dysfonctionnelle peut avoir de lourdes conséquences sur les composants numériques d’un Data Center. Un court-circuit peut endommager les routeurs, les batteries ou les serveurs. Les données informatiques qui y sont stockées peuvent être perdues, ce qui est sanctionné depuis 2018 par l’obligation de l’article 32 du Règlement Général sur la Protection de Données (RGPD).

    Les résistances et les charges électriques élevées éprouvent les raccordements des câbles d’alimentation, lesquels s’échauffent et peuvent être à l’origine d’un départ de feu. Les connectiques se doivent donc d’être d’une qualité absolue, indispensable à l’opérationnalité des Data Centers.

    Les espaces confinés dans lesquels sont installés les TGBT, ou armoires électriques basse tension, imposent l’utilisation de câbles BT souples avec un grand rayon de courbure.

    Les contraintes du sertissage des câbles d’énergie souples BT

    Les câbles souples, bien que flexibles, présentent un inconvénient majeur : ils occupent plus d'espace que les câbles rigides à section égale. Cette contrainte est problématique dans des installations où l'espace est limité, car elle induit inévitablement l'utilisation de tubes d’insertion plus grands.

    De plus, l'utilisation de matrices de sertissage conçues pour les câbles rigides peut compromettre la sécurisation de l’installation. En effet, un sertissage incorrect peut entraîner des risques électriques majeurs, tels que des courts-circuits ou des fluctuations de courant susceptibles de fragiliser la stabilité du réseau.

    La sécurisation d’une liaison électrique réside dans la qualité du compactage des brins qui composent le câble. Le sertissage hexagonal communément utilisé n’offre pas de compactage optimal pour des câbles souples ; il peut laisser des espaces d'air entre les torons et augmenter la résistance électrique de la connexion, provoquant une surchauffe à 170° (au lieu des 110° attendus) lors du passage du courant.

    graphique

    Le sertissage en "B", la solution innovante de MECATRACTION

    Une innovation pensée pour le compactage des câbles BT souples

    Face à ces défis, MECATRACTION propose une approche novatrice avec son système de sertissage en « B ». Avec cette forme particulière, elle assure un compactage optimal des brins de câbles souples, tout en préservant leur flexibilité naturelle. Les pertes d'énergie, causées par la chaleur de la résistance électrique entre ces brins et la cosse sertie, s’en retrouvent considérablement amoindries.

    Le taux de compactage du sertissage dépendant directement de la nature des composants choisis, les éléments synergiques, câble, cosse et outil de sertissage, doivent être sélectionnés de concert, dès la conception du système. C’est pourquoi, chez MECATRACTION, la cosse et la matrice de sertissage sont conçus sur mesure, en fonction de la taille du câble.

    matrice b

    Une garantie durable d’économie d’énergie

    Les économies d’énergie induites par l’optimisation du compactage des brins de câbles souples sont considérables. Par exemple, pour un câble cuivre souple de 50 mm² serti sur une cosse et portant un courant de 100 ampères, le sertissage en « B » réduit la résistance de la connexion de cinq fois par rapport à un sertissage hexagonal (15 µΩ contre 80 µΩ). Cela entraîne une diminution des pertes d'énergie, passant de 7 kWh par connexion et par an à seulement 1,3 kWh.

    Ces résultats ont été confirmés par une installation utilisant 1400 cosses serties en « B », permettant une économie d'énergie estimée à 66 000 € sur une année.

    La sécurisation des connectiques des Data Centers : conclusion

    L’optimisation de la sécurité des Data Centers représente un impératif majeur dans un monde où la numérisation croissante place ces infrastructures au cœur des activités. L'importance de la qualité des connectiques constitue le maillon essentiel pour garantir la continuité des opérations et la protection des données sensibles. Les incidents comme ceux survenus à Strasbourg ou dans l’Ain ont démontré les conséquences d'une alimentation électrique défaillante.

    Face à ces défis, l'innovation joue un rôle crucial, comme en témoigne le développement du sertissage en « B » par MECATRACTION. Cette solution novatrice offre une perspective prometteuse pour renforcer la fiabilité des infrastructures critiques, et la protection contre les risques d'incendie, assurant la pérennité des Data Centers dans un monde numérique en évolution constante.

    À propos de MECATRACTION

    Depuis sa fondation en 1981, MECATRACTION a connu une croissance rapide, s'établissant solidement sur le marché français et à l'international. Basée à Pompadour, en Corrèze, sur un site de plus de 8 100 mètres carrés, la filiale du groupe SICAME se distingue par sa capacité à concevoir, développer et fabriquer une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

    Forte de décennies d'expérience, l'entreprise a su se tailler une place de choix dans un secteur exigeant, où le savoir-faire, la précision et l'efficacité sont essentiels. La réputation de MECATRACTION repose sur la qualité irréprochable de ses produits ainsi que sur sa capacité continue à innover pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients.

    Produits associés

    Pour aller plus loin

    Liens connexes